FA353268
FA353268
我们今天能为您提供什么帮助?
citect使用条件触发事件执行,每500ms给此条件一个脉冲信号,为何事件经常无法触发?
问题描述:
citect使用条件触发事件执行,每500ms给此条件一个脉冲信号,为何事件经常无法触发?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA
解决方法:
事件的最短触发周期为1s,如果给定条件的周期小于1s会导致事件无法触发。
首次发布日期:
2018/6/26
修订日期:
2020/7/24
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
AVEVA™ Plant SCADA
探索更多
范围:
AVEVA™ Plant SCADA