我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect modnet驱动是否支持05功能码?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect的Modnet驱动支持05功能码。但是需要在计算机设置编辑器中增加配置参数:

[modnet]ForceMultiCoilsOnly=0

此参数允许的值:

0—使用功能码05和15

1—使用功能码15