Citect V7.5 授权VJCNS102088的选型配置?
Citect V7.5选型时有时客户会用到如控制客户端冗余授权VJCNS102088,选择此授权后就不需要在客户端配置加密狗VJC109922了,将所有授权信息全部写入到服务器上了,省掉了客户端的硬件加密狗。
例如此案例:15000 点冗余服务器 + 4 个客户端的 SCADA 系统
一般配置应该是:
开发包
6 x VJC109922 包含软件安装光盘和 USB 加密狗
服务器授权
2 x VJCNS101115 完整版服务器,15000点 (包含本机的客户端)
第一台服务器作为主服务器运行(Key1)
第二台服务器作为备用服务器(Key2)
授权信息加载在 VJC109922 的加密狗中
客户端授权
4 x VJCNS102015 控制客户端,15000点
授权信息加载在 VJC109922 的加密狗中(Key3, 4, 5 & 6)
如果采用控制客户端冗余授权VJCNS102088,配置如下:
开发包
2x VJC109922 包含软件安装光盘和 USB 加密狗
服务器授权
第一台服务器作为主服务器运行(Key1)
1x VJCNS101115 完整版服务器,15000点 (包含本机的客户端)
4 x VJCNS102015 控制客户端,15000点
授权信息加载在 VJC109922 的加密狗中
第二台服务器作为备用服务器(Key2)
1x VJCNS101115 完整版服务器,15000点 (包含本机的客户端)
4xVJCNS102088 控制客户端冗余授权
授权信息加载在 VJC109922 的加密狗中
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。