安装Citect 2016 时报 Microsoft .NET Framework 4.6.1 has failed?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
安装Citect 2016 时报错弹出提示窗口“The installation of Microsoft .NET Framework 4.6.1 has failed. Setup will now exit.”手动从Citect的DVD安装光盘安装.Net 4.6.1(\Citect SCADA 2016\ISSetupPrerequisites\Microsoft .NET Framework 4.6.1\NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe)显示“Setup has detected that this computer does not meet the requirements to complete this operation. The following blocking issues must be resolved before you can proceed。”造成此安装的故障原因是此操作系统不支持.NET Framework 4.6.1,Citect 2016要求的操作系统最低必须是Windows 7 SP1专业版。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。