我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么Citect SCADA 2016 点击计算机设置编辑器参数树报脚本错误“Script Error”?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

当点击Citect SCADA 2016 点击计算机设置编辑器中任意参数报脚本错误,提示框如下图

说明本机操作系统使用了Citect SCADA 2016不支持的IE浏览器,需要升级到IE11才可以。