我们今天能为您提供什么帮助?

M218 ASCII通信,最大字节是多少?超过最大字节数怎么办?

问题描述:
M218 ASCII通信,最大字节是多少?超过最大字节数怎么办?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

读取的最大字节是252个,如果超过只能分两个功能块读,用前一个的Done信号去触发下一个功能块的Excute管脚。两个功能块的Buffer分别存到两个数组里,需要的话再拼到连续地址就好了。