我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Twidosoft中,%MW108[%MW2]:=%MW100语句怎么理解?
问题描述:
在Twidosoft中,%MW108[%MW2]:=%MW100语句怎么理解?

所属产品线:
Twido Soft

解决方法:

%MW108[%MW2] 表示所用地址由直接地址 108 与字 %MW2 的内容相加而成的字。
如果字 %MW2 的值为 12,则 %MW108[%MW2] 等同于把 %MW120(108 加 12)写入%MW100。