我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M221的远程图形终端单元TMH2GDB对Somachine Basic软件的要求怎么?
问题描述:
M221的远程图形终端单元TMH2GDB对Somachine Basic软件的要求怎么?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

Somachine Basic V1.3可以使用TMH2GDB,但是如果是中文版本的TMH2GDB,Somachine Basic的最低要求是V1.4版本。