我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何修改Citect V7.5软件在运行状态时,鼠标指针浮动在控件上方时控件边框的颜色?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

要实现这个功能,需要在计算机设置编辑器里添加一个配置参数,即[AnmCursor]Color,允许的值:0x000000 到 0xFFFFFF,定义为 RGB 值的颜色,例如:

  • 0x000000—黑色

  • 0x000080—蓝色

  • 0x008000—绿色

  • 0x008080—青色

  • 0x800000—红色

  • 0x800080—洋红色

  • 0x808000—棕色

  • 0xBFBFBF—灰色

  • 0x7F7F7F—深灰色

  • 0x0000FF—浅蓝色

  • 0x00FF00—浅绿色

  • 0x00FFFF—浅青色

  • 0xFF0000—浅红色

  • 0xFF00FF—浅洋红色

  • 0xFFFF00—黄色

  • 0xFFFFFF—白色

  • 缺省值:0xFFFFFF(白色)