我们今天能为您提供什么帮助?

vijeo citect外围设备中正确设置了报警日志存储的数量和存档时间,为何经常无法存储报警日志?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

vijeo citect 报警日志默认存储在data文件夹中,设备名称为SummaryDisk,文件名称为SUMLOG.TXT;客户手动增加了报警日志设备SummaryDev,文件名称为Summary.dbf。但是长期运行中,报警日志并未按照设置的周期存储报警文件,文件存储的数量也不正确。这是因为客户增加的设备名称SummaryDev和系统自带的设备SummaryDisk前八个字母完全相同,导致日志无法正确存储,修改后报警日志存储均正常。