我们今天能为您提供什么帮助?

Magelis Panel PC 优化型平板电脑更换电池的步骤?

问题描述:
Magelis Panel PC 优化型平板电脑更换电池的步骤?

所属产品线:
Magelis平板电脑和箱式工控机

解决方法:

操作步骤:

1.中断Magelis Panel PC的电源供应器连接。

2.触摸外壳或接地连接(非电源供应器)会从您的身体释放静电。

6.为方便下次充电电池,装入电池时请确保拆卸片装至定位。

7.将电源供电器重新连接至Panel PC(插入电源线并按下电源按钮)。

8.您可能需要重置BISO设定的日期及时间。