我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Citect V7.4安装在Windows Server 2012操作系统上,报警描述中文部分为什么显示乱码?

问题描述:
Vijeo Citect V7.4安装在Windows Server 2012操作系统上,报警描述中文部分为什么显示乱码?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

经L3证实,该现象为V7.4版本的bug,只在Windows Server 2012操作系统上,报警描述中文部分会显示乱码???,其他操作系统上没有问题。如果客户坚持安装在Windows Server 2012操作系统上,请选用其他版本的VJC软件。