我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect不同版本的语言切换有什么不一样?
问题描述:
Citect不同版本的语言切换有什么不一样?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

V7.2及以下版本可以用SetLanuage()函数,直接切换语言。

V7.3及以上版本可以用参照Example中的LoginAndSetLanguage进行语言切换。

INT

FUNCTION

LoginAndSetLanguage(STRING sLanguage, INT nCharSet )

INT nStatus;

nStatus = Login ("Engineer", "citect" , 0, sLanguage );

RETURN nStatus;

END