我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect和PLC通信异常,Process Analyst的Trend 出现断线,在这种断线情况下是否可以通过设置看到不断线的曲线?
问题描述:
Citect和PLC通信异常,Process Analyst的Trend 出现断线,在这种断线情况下是否可以通过设置看到不断线的曲线?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

可以,可以设置以下参数:

1,如果是低于7.2 版本的Citect 软件可以通过修改两个配置文件的参数来实现
[Page]
Combreak=0
CombreakText=0
2,如果是7.2 版本的软件,可以通过修改一个配置文件的参数来实现
[Page]
IgnoreValueQuality=1