我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
是否有HMIPSF7DP03工控机在Win 7(32/64bit)上的驱动?
问题描述:
是否有HMIPSF7DP03工控机在Win 7(32/64bit)上的驱动?

所属产品线:
Magelis平板电脑和箱式工控机

解决方法:

没有,HMIPSF7DP03只适合在Windows XP系统上使用!如果客户要安装Win 7系统,请使用HMIPUF7D0P01替代HMIPSF7DP03。