我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine Basic平台下,做PID的自整定时需要注意什么?
问题描述:
Somachine Basic平台下,做PID的自整定时需要注意什么?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

PID的自调节启动前需设定目标值、设定值、Kp、Ti、Td寄存器,上升沿启动,之后过程分4步:

1.设定一个输出值,使得测量值接近设定值并最终越过设定值,此时进入第二步。

2.改变输出值,测量值再次接近并越过设定值,此时进入第三步。

3.重复第一步,并进入第四步。

4.重复第二步,直到结束得出PID参数。

此过程时间会比较长,建议可以较直观地模拟PID,你可以准备一杯热水和两个PT100,一个一直捏在手里模拟设置点,另一个则模拟测量点,需要升温时把测量点浸在热水中,需要降温时把测量点取出冷却,依次完成上述的1-4步,这样可以模拟出一个比较靠谱的PID参数。