我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM3TI4模块在Somachine平台及Somachine Basic平台下是否都可以做断线检测?
问题描述:
TM3TI4模块在Somachine平台及Somachine Basic平台下是否都可以做断线检测?

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块; EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

TM3TI4在Somachine平台下是可以做断线检测的,截止到Somachine Basic V1.3 SP3还是不可以做断线检测的。