我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine Basic中启动模式在什么条件下才能选择“无条件上电启动”?
问题描述:
Somachine Basic中启动模式在什么条件下才能选择“无条件上电启动”?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

1.首先软件版本必须是Somachine Basic V1.3 SP1及以上版本.

2.其次PLC必须是TM221系列。

3.最后“功能级别”必须选择“级别3.1”以上,点击应用。

这样才能选择“无条件上电启动”。