我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine软件中设定输入变量上下限范围的功能块是什么?

问题描述:
SoMachine软件中设定输入变量上下限范围的功能块是什么?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

可以使用LIMIT取极限值的功能块来实现

该功能块用于对输入变量的值作限制输出,即无论输入端变量IN怎么变化,只输出MN及MX之间的值,如下图所示,可以看到,当test的数为200已经大于MX中的上限值时,输出output1任然输出上限值。

如下图所示,当test输入为50,并未超过上下限时,输出值output1保持50不变。