我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMIGTO系列触摸屏的亮度是多少?
所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

亮度的单位是流明,GTO系列触摸屏的亮度如下:

HMIGTO 3.5" = 450
HMIGTO 5.7" = 500
HMIGTO 7" = 350
HMIGTO 7.5" = 400
HMIGTO 10.4" = 450
HMIGTO 12.1" = 450