我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine软件中是否有功能块可以操作Canopen设备中的”起始节点”等命令?
问题描述:
Somachine软件中是否有功能块可以操作Canopen设备中的”起始节点”等命令?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

有,我们可以通过功能块CIA405.NMT功能块来执行“起始节点”等命令。

使用CIA405.NMT时,注意其输入管脚STATE,该管脚CIA405.DEVICE_STATE命令如下:

INIT

0

RESET_COMM

1

RESET_APP

2

PRE_OPERATIONAL

3

STOPPED

4

OPERATIONAL

5

UNKNOWN

6

NOT_AVAIL

7