Somachine Basic与TMH2GDB不兼容的情况下,怎么给TMH2GDB刷固件?
问题描述:
Somachine Basic与TMH2GDB不兼容的情况下,怎么给TMH2GDB刷固件?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
我们可通过SD卡给TMH2GDB刷固件
①:默认情况下,拷贝电脑安装目录:C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\SoMachine Basic\Firmwares & PostConfiguration\TMH2GDB\V221.1.4.4\SD Card image 下的文件至SD卡
②:连接M221与TMH2GDB并且M221上电
③:插入SD卡至PLC中,在这途中请勿断电或拔出SD卡
④:SD指示灯熄灭时,TMH2GDB固件更新完成。
是否有帮助?