我们今天能为您提供什么帮助?

GXU与Omron PLC以太网通信时,设备配置表怎么设置?

问题描述:
GXU与Omron PLC以太网通信时,设备配置表怎么设置?

所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU

解决方法:

CP1H系列PLC扩展模块 CJ1W-1TN21上有二个旋钮开关,第一个开关乘于1,第二个开关乘于16,假如要设置32则如图所示,第一个拨至0第二个拨至2。注意此处并不是IP地址的最后一位转换过来。