我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine平台下RTS_SYSTIMEDATE功能块怎么用ST的方式来编程,如图所示的CFC方式,怎么用ST的方式来编程?
问题描述:
Somachine平台下RTS_SYSTIMEDATE功能块怎么用ST的方式来编程,如图所示的CFC方式,怎么用ST的方式来编程?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

R1(CLK:=A1 , Q=>A2 );

SysTimeRtcHighResGet(pTimestamp:=B1 );

SysTimeRtcConvertHighResToDate(pTimestamp:=B1 , pDate:=B2);

myYear:=B2.wYear;

myMonth:=B2.wMonth;

myDay:=B2.wDay;

myHour:=B2.wHour;

myMinutes:=B2.wMinute;

mySeconds:=B2.wSecond;

myMilliseconds:=B2.wMilliseconds;