我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine V4.1与Unity V11.0 DWORD_TO_REAL 功能块区别?
所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

SoMachineV4.1与Unity V11.0 DWORD_TO_REAL 功能块处理方式不同,因此结果也不同,UNITY是按浮点数格式转换,SOMACHINE是转成10进制再转浮点,详见下图