[Q&A]SoMachine网络变量列表NVL数据量有什么规则?
问题描述:
SoMachine网络变量列表NVL数据量有什么规则?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
SoMachine 网络变量列表NVL数据量必须遵守以下二点规则:
1、从一个 GVL(发送器)到一个 GNVL(接收器)的数据传输不得超过 200 个字节。
2、一个控制器的多个 GVL(发送器)与其关联 GNVL(接收器)之间的数据交换不得超过 1000 个字节的变量。
是否有帮助?