我们今天能为您提供什么帮助?

孔塞ZB4SZ3和ZB5SZ3的区别是什么?

问题描述:
孔塞ZB4SZ3和ZB5SZ3的区别是什么?

所属产品线:
Harmony XB4; Harmony XB5

解决方法:

两个都是孔塞。

ZB4SZ3是XB4系列的孔塞,金属材质,结构与其他XB4按钮头一致,需要配套安装底座ZB4BZ009进行固定,ZB4BZ009需要单独订购。

ZB5SZ3是XB5系列的孔塞,塑料材质,结构与其他XB5按钮头一致,使用螺母进行固定,ZB5SZ3中自带螺母,不需单独购买。