我们今天能为您提供什么帮助?

Advantys中STB XBE 1000 /1200和 STB XBE 1100/1300区别?

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:

STB XBE 1000和STB XBE 1200 配对使用,STB XBE 1100和STB XBE 1300 配对使用。STB XBE 1100和STB XBE 1300区要单独24VDC供电。当扩展连接指定设备例如:Tesys U时,一定要用STB XBE 1100和STB XBE 1300,如果仅仅用于段的扩展,二者都可以使用