问题描述:
MT空气断路器 Micrologic E型控制单元上能显示电流最大值、电压最大值和功率最大值吗?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
MT micE型控制单元液晶显示屏上仅能显示电流最大值,通过通讯或者是FDM12柜门显示单元还可以显示功率最大值,但是无法显示电压最大值。详见下图:

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
MT micE型控制单元液晶显示屏上仅能显示电流最大值,通过通讯或者是FDM12柜门显示单元还可以显示功率最大值,但是无法显示电压最大值。详见下图:

是否有帮助?