我们今天能为您提供什么帮助?

访问IFE网页时支持哪些Web浏览器?

所属产品线:
IFE以太接口及网关

解决方法:

支持以下浏览器

浏览器

Windows XP版本

Windows vista版本

Windows 7版本

Internet Explorer

IE 8.0

IE 9.0

IE 10.0

Firefox

15.0

20.0

20.0

Chrome(recommended)

24.0及更新版本

24.0及更新版本

24.0及更新版本