我们今天能为您提供什么帮助?

LV断路器的IFE的设备在控制页面的IO 应用程序中,授权组可执行哪些操作?

所属产品线:
IFE以太接口及网关

解决方法:

在控制页面的IO 应用程序中,授权组可执行以下操作:

注意:
 仅当 IO 模块连接至断路器时,方可使用IO 应用程序控制功能。
 当 IO 1 的应用程序旋转开关位于位置 4 时,光源和负载控制可用。
 仅当已通过用户工程工具分配用户定义的输出后,方可使用用户定义的输出控制。
 如果将输入分配为脉冲计数器,则 IO 1 的操作为 P1、P2、P3、P4、P5 和 P6。对于 IO 2,脉冲计数器操作为 #P1、#P2、#P3、#P4、#P5 和 #P6。