我们今天能为您提供什么帮助?

FDM128常规设置操作步骤?

所属产品线:
FDM128

解决方法:

步骤如下:

步骤

屏幕

操作

1

欢迎

触摸屏幕启动向导。

2

选择语言

按所需语言。

在页脚中,按向下箭头图标进入下一步骤。

3

日期

按向上/ 向下箭头图标设置当前年份、月份和日。

在页脚中,按向下箭头图标进入下一步骤。

4

时间

按向上/ 向下箭头图标设置当前小时和分钟。

在页脚中,按向下箭头图标进入下一步骤。

5

按其中一种可能的方式(共两种)表示相 1、2、3、N 或 A、B、C、N。

在页脚中,按向下箭头图标进入下一步骤。

6

测量单位

选择 IO 模块模拟输入的测量单位:

 温度单位(°C 或 °F)

 体积单位(m3 或 gallon US 或 gallon UK)

7

亮度

按 -/+ 图标调整显示屏的亮度级别。在页脚中,按完成。