FDM128连接IFE网关或Acti 9 Smartlink Ethernet如何设置通信?
所属产品线:
FDM128解决方法:
步骤如下:
步骤 | 操作 |
1 | 在通信架构选择屏幕中,选择基于 IFE 的架构或基于Acti 9 Smartlink IP 的架构。 |
2 | 在网络内配置 FDM128 显示装置。设置以下参数: FDM128 IP 地址 子网掩码 子网默认网关 |
3 | 按“是”表示 FDM128 显示装置已连接至 IFE 网关或 Acti 9 Smartlink Ethernet 网关。 |
4 | 设置 IFE 网关或 Acti 9 Smartlink Ethernet 网关的 IP 地址。 |
5 | 按“开始”启动自动发现序列。将显示最多 16 台设备。 |
6 | 从显示的设备中选择最多 8 台设备。 |
7 | 如果您从显示的设备中选择少于 8 台的设备,则可手动额外配置 IFE 或 Acti 9 Smartlink 以太网设备。 |
8 | 按“完成”。 |
是否有帮助?