我们今天能为您提供什么帮助?

Accusine系列有源滤波器产品的初始密码是多少?

问题描述:
Accusine系列有源滤波器产品的初始密码是多少?

所属产品线:
滤波器

解决方法:

Accusine 3L/4L及PCS/SWP的密码不对客户开放,如有需要请让客户直接联系集成商。

Accusine 4LS初始密码为:0000。

Accusine 4LS+初始密码为:48902193。

Accusine PCS+/PCSN初始密码为:ADMIN。