问题描述:
Accusine 4LS功率模块的直流总线连接端子的位置。所属产品线:
AccuSine 4LS有源滤波器解决方法:
1、对于机架式产品,直流总线连接端子DC1&DC2位于4LS功率模块的后侧面。位置如图所示:

2、对于壁挂式产品,在功率模块的上面和底面各标有一组DC1&DC2,但是上面的一组DC1&DC2是空的,不能接线,底面的一组DC1&DC2端子用来接直流总线。如图所示:

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1、对于机架式产品,直流总线连接端子DC1&DC2位于4LS功率模块的后侧面。位置如图所示:

2、对于壁挂式产品,在功率模块的上面和底面各标有一组DC1&DC2,但是上面的一组DC1&DC2是空的,不能接线,底面的一组DC1&DC2端子用来接直流总线。如图所示:

是否有帮助?