我们今天能为您提供什么帮助?

Accusine 4LS的机架导轨附件和壁挂导轨附件如何选择?

问题描述:
Accusine 4LS的机架导轨附件和壁挂导轨附件如何选择?

所属产品线:
AccuSine 4LS有源滤波器

解决方法:

Accusine 4LS产品分为壁挂式和机架式两种。其中,壁挂式产品标配导轨附件,机架式产品不含导轨附件。机架式导轨附件A4LSRKIT在单独购买时,需要一个模块选购一个;壁挂导轨附件A4LSWKIT可以用于一个控制模块和一个功率模块或两个功率模块。客户按照选购产品的模块数选购导轨附件。