我们今天能为您提供什么帮助?

Accusine 4LS有源电力滤波器并联用通讯接口类型及设定开关设置?

问题描述:
Accusine 4LS有源电力滤波器并联用通讯接口类型及设定开关设置?

所属产品线:
AccuSine 4LS有源滤波器

解决方法:

RJ11接头连接(6芯线),与常用的RJ45(以太网)接口不通用。并联通讯控制线总长不可超过20 米,选择距离最远的两台控制模块,设定开关拨到ON位置。当进行RJ11 连接及切换设定开关时,必须将AccuSine4LS 关机, 完成RJ11 连接后, 必须各别设定每台控制模块的并联数量及并联数量编号。