问题描述:
多台Accusine 4LS并联使用时,怎样选择电流互感器?所属产品线:
AccuSine 4LS有源滤波器解决方法:
Accusine 4LS并联使用时,需要选择两组电流互感器。一组用于电流采样,根据主回路中电流选择,以串联方式接到各个功率模块的External端子上;另一组用于读取所有功率模块的输出电流,安装于每一相的输出,根据4LS并联后的输出电流选择,以串联方式链接到各个控制模块的Parallel端子上。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Accusine 4LS并联使用时,需要选择两组电流互感器。一组用于电流采样,根据主回路中电流选择,以串联方式接到各个功率模块的External端子上;另一组用于读取所有功率模块的输出电流,安装于每一相的输出,根据4LS并联后的输出电流选择,以串联方式链接到各个控制模块的Parallel端子上。
是否有帮助?