我们今天能为您提供什么帮助?

Accusine SWP和Accusine 4LS的主要区别是什么?

问题描述:
Accusine SWP和Accusine 4LS的主要区别是什么?

所属产品线:
AccuSine 4LS有源滤波器

解决方法:

Accusine SWP和Accusine 4LS都可用于三相四线和三相三线系统,主要区别如下表所示:

Accusine SWP

Accusine 4LS

补偿电流

20A,30A,45A,60A,90A,120A

35A,60A,90A,120A

IGBT开关频率

10KHz 15KHz

响应时间

<2个周波(40ms)

<20ms

谐波滤除能力

独立滤除2~50次谐波,可全选

滤除2~51次谐波,可选,最大同时滤除32种

并联运行

4台相同型号

8太不同型号

显示语言

英语、法语、意大利语、西班牙语、荷兰语

中英文可切换