我们今天能为您提供什么帮助?

有源滤波器4LS配套的电流互感器的选型要求?

问题描述:
有源滤波器4LS配套的电流互感器的选型要求?

所属产品线:
AccuSine 4LS有源滤波器

解决方法:

4LS配套的CT可以不用400HZ的,工频的也可以。CT的选型需满足:

1)二次回路1A(标准)/5A(选配,需要另外购买一个选件(A4LSCTT)才能使用);

2)1级精度;

3)每单元负载1VA。

需注意的是4LS面板CT变比参数设置时,系统主CT变比可直接输入。但是模块并联的并联CT变比的档位是有要求的,只有这几个档位:500/1、1000/1、1500/1、2000/1。