我们今天能为您提供什么帮助?

AccuSine 4LS+有源滤波器输出电流应该选择多大?

问题描述:
AccuSine 4LS+有源滤波器输出电流应该选择多大?

所属产品线:
AccuSine 4LS有源滤波器

解决方法:

我们推荐选用的 AccuSine 4LS+ 有源滤波器输出电流要大于负载谐波电流 (ILH),一般推荐大25%。例如,当负载谐波电流最大值为 48A 时,我们推荐选用 60A 的AccuSine 4LS+ 有源滤波器。