我们今天能为您提供什么帮助?

进口XB6系列faston端子的触点ZB6E*B接线有什么特点?为什么有4个引脚?

问题描述:
进口XB6系列faston端子的触点ZB6E*B接线有什么特点?为什么有4个引脚?

所属产品线:
Harmony XB6

解决方法:

进口XB6系列按钮faston端子的触点模块ZB6E*B常开或常闭都分别有4个接线端子,这些接线端子内部成对短接(如下图所示):红色标识处1里面的上下两个引脚是联通的;红色标识处2里面的上下两个引脚是联通的。ZB6E*B模块之所以有4个引脚是为了用户接线方便。

如下图所示以ZB6E1B常开触点模块接线为例:只需要选取红色标识处1里面任意一个引脚接线和选取红色标识处2里面任意一个引脚接线即可。