我们今天能为您提供什么帮助?

ZB6E系列开关防护罩安装上之后,是否影响孔距?

问题描述:
ZB6E系列开关防护罩安装上之后,是否影响孔距?

所属产品线:
Harmony XB6

解决方法:

配套长方形按钮的防护罩ZB6YD001,安装后,尺寸有所变化,上下开孔孔距从18改为23,左右开孔孔距不变,仍为24。

配套圆形或方型按钮的防护罩是ZB6YA001,安装后,尺寸有所变化,上下开孔孔距从18改为23,左右开孔孔距不变,仍为18。