Vijeo Citect的Web client如何实现自动关闭?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
由于Web Client数量是有限制的,如果购买了4个Web Client而且都登陆在网络上,那么其他人就不可以再登陆,可以按照下面办法将暂时不使用的Web Client释放以便其他用户登录。
建立一个用户,在扩展菜单(按F2)中的entry command中写入TEST_SHUTDOWN()

将下面附件中的cicode文件放置到自己的工程文件夹中;
发布到web client,登陆web client页面;
在web client上登陆用户:abc;
两分钟以后如果无人操作web client,web client就自行关闭了,关闭时间可以自行在cicode中修改。
函数内容如下:
FUNCTION
TEST_SHUTDOWN()
IF IsWebClient() = TRUE THEN
ShutdownIdleWebClient(2);//括号里的时间可以自行修改
ELSE LogoutIdle(2);//括号里的时间可以自行修改
END
END
是否有帮助?