我们今天能为您提供什么帮助?

怎样在OFFICE2007中使能Vijeo Citect的DBF add-in控件?

问题描述:
怎样在OFFICE2007中使能Vijeo Citect的DBF add-in控件?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

1,首先要安装DBF add-in控件,在安装光盘\Vijeo Citect 750\Citect\ProjectDBFAddIn文件夹中安装

2,控件安装好了但是在Excel2007中还是看不到,那么可能是被软屏蔽了

打开Excel2007--左上角的Microsoft Office Button--Excel options --Add-Ins--在Add-Ins的最下面有一个Manager――选择COM Add-Ins――Go

3,Vijeo Citect Project DBF AddIn前面打勾,然后点击OK。

4,如果是被硬屏蔽的,那么打开Excel2007--左上角的Microsoft Office Button--Excel options --Add-Ins--在Add-Ins的最下面有一个Manager――选择Disabled Items――Go――Enable即可