我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Accusine 3L/4L可以用在1000VAC的系统吗?
问题描述:
Accusine 3L/4L可以用在1000VAC的系统吗?

所属产品线:
AccuSine 4LS有源滤波器

解决方法:

Accusine/3L可以直接用在208-480V系统中;

Accusine/4L可以直接用在400V系统中;

如果用在1000VAC以内其他电压等级,需要加装自耦变压器,具体方案咨询当地施耐德销售工程师,找PAE部门,由指定的系统集成商来进行安装。