我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Accusine 4LS的输入干接点有什么作用?
问题描述:
Accusine 4LS的输入干接点有什么作用?

所属产品线:
AccuSine 4LS有源滤波器

解决方法:

Accusine 4LS的输入干接点用于连接一个外部开关,此开关可以用来控制4LS的开关机。有两种操作模式,Mode0和Mode1,预设的方式为Mode0。
Mode0方式:此节点连接至一个外部的轻触开关(Tack switch),连续按下此开关2秒后,4LS将会改变目前的开关机状态。

Mode1方式:此接点连接至一个外部的自保持型开关(switch),当此开关闭合2秒后,4LS开机;当此开关打开2秒后,4LS关机。