我们今天能为您提供什么帮助?

有源电力滤波器较无源电力滤波器有何优点?

问题描述:
有源电力滤波器较无源电力滤波器有何优点?

所属产品线:
滤波器

解决方法:

无源滤波器的设计大多针对特定频率的谐波,只能滤除特定次谐波,存在着与电网发生谐振的可能性;并且对电网阻抗和频率变化十分敏感;体积大、损耗大。有源电力滤波器是一种动态抑制谐波和补偿无功的电力电子装置,它能对频率和大小都变化的谐波和无功进行补偿,可以弥补无源滤波器的缺点,获得比无源滤波器更好的补偿特性,是一种理想的补偿谐波装置。