我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XBTOT系列的触摸屏是否可以与M2xx PLC走Somachine-network协议通信?
问题描述:
XBTOT系列的触摸屏是否可以与M2xx PLC走Somachine-network协议通信?

所属产品线:
Magelis XBT OT

解决方法:

不可以,在Somachine软件中无法选择XBTOT系列的触摸屏,且相对与Modbus RTU而言,Somachine-Network协议是需要相对较大内存的通信协议,XBTOT是一款相对较老的触摸屏,在内存上受一定的限制。