我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM3发射器(TM3XTRA1)和接收器(TM3XREC1)模块之间的通信电缆(VDIP184546xxx)是否支持热插拔?
问题描述:
TM3发射器(TM3XTRA1)和接收器(TM3XREC1)模块之间的通信电缆(VDIP184546xxx)是否支持热插拔?

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

TM3发射器(TM3XTRA1)和接收器(TM3XREC1)模块之间的电缆(VDIP184546xxx)不支持热插拔。接收器模块检测到电缆断开连接时: 所有本地模块继续运行、所有远程模块都置于 Reset 状态、I/O LED 亮起TM3 状态位 (plc_r.i_lwSystemFault_1.1)) 设为 0、远程模块的诊断信息在 TM3_MODULE_R 数组 中提供、在 SoMachine 中,检测到错误的 TM3 模块前面将显示红色符号。重新连接电缆不会恢复正常运行。在断开并重新连接电缆后,只有重置 Logic Controller 电源或复位才能恢复正常运行。